Everything

QB-R5F100LE-TBの仕様

 1. 特特長

    RL78/G13ターゲット・ボード(QB-R5F100LE-TB)の特長

●RL78/G13(R5F100LEA)搭載

●メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(1.8V~5.5V供給時)

●フラッシュメモリ:64KB、RAM:4KBを内蔵

●プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応

●LED2個、SW1個を搭載しており簡単なテストが可能

●ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載

●マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性

●鉛(Pb)フリー対応品

 

    RL78/G13ターゲット・ボード(QB-R5F100LE-TB)のハードウエア仕様

CPU

R5F100LEA

メイン・クロック

動作周波数

20MHz(ボード上に搭載)

搭載部品

CN1,CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)

40pinソケットx2(パットのみ)

14pinコネクタ(E1接続用)

PowerLED:LED赤x1(LED3)

評価用LED:LED黄x2(LED1はP6.2,LED2はP6.3へ接続)

評価用SW:SW1(INTP0へ接続)

20MHz発振子(X1,X2へ接続)

動作電圧

1.8V~5.5V(20MHz発振子使用)