Everything

2. 3  トレース開始イベントの設定

ロード・モジュールの実行が開始された際,CS+がトレース・データの取得を行うためのトレース開始イベントを設定します。
なお,トレース開始イベントの設定は,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのツールバーに配置されている ボタンを押下することにより行います。
表2―1  ボタン状態
ボタン状態
機能概要
トレース開始イベントが設定されていない状態にあることを示しています。
なお,本ボタン状態の場合,ロード・モジュールの実行が開始された際,トレース・データの取得は行われません。
トレース開始イベントが設定された状態にあることを示しています。
なお,本ボタン状態の場合,ロード・モジュールの実行が開始された際,トレース・データの取得が行われます。

備考  ボタンを押下した際には該当ボタンが へ, ボタンを押下した際には該当ボタンが へと変化します。