Everything
3.1 アクティブ・プロジェクトの変更について

アクティブ・プロジェクトを変更した場合,クロス・リファレンス・ファイルが生成されていないため,関数一覧 パネル/変数一覧 パネル/コール・グラフ パネル/クラス/メンバ パネルに何も表示されない場合があります。

この場合,プロパティ パネルの[設定]タブ上の[全般]カテゴリ内[静的解析を有効にする]プロパティを[はい]に設定してリビルドを実行してください。パネルの内容が更新されます。