Everything
2.6.4 解析情報をソート表示する

関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上の情報値は,各項目ごとに,その内容による昇順/降順で表示することができます。

操作は,対象の項目名をマウスによりクリックすることで行います(クリックの繰り返しにより,昇順表示/降順表示が切り替わります)。

ソート方法は,ソート対象の項目の情報値が数値(10進数/16進数)の場合は数値の大小により行われ,それ以外の場合(文字列など)は,文字コード順に行われます。

なお,ソート表示を行っている項目名には次のマークが表示されます。

表 2.5

ソート表示マーク

マーク

説明

 

昇順表示を行っていることを示します。

再びマウスによりクリックすることで,降順表示に切り替わります。

 

降順表示を行っていることを示します。

再びマウスによりクリックすることで,昇順表示に切り替わります。

備考

[Shift]キーを押下しながらマウスによりクリックすることで,複数の項目に対してソート表示を行うことができます。