アセンブル・リスト(アセンブル結果のコード)は,アセンブル・リスト・ファイルに出力します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブ,または[アセンブル・オプション]タブを選択します。
アセンブル・リスト・ファイルを出力するには,[アセンブル・リスト]カテゴリの[アセンブル・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい(-Xasm_option=-Xprn_path)]を選択してください。
アセンブル・リスト・ファイルを出力する場合,出力フォルダを設定することができます。
[アセンブル・リスト・ファイル出力フォルダ]プロパティにおいて,テキスト・ボックスへの直接入力,または[...]ボタンにより行います。
%BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。