Everything
2.7 ヘキサ出力オプションを設定する

ヘキサ出力フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ヘキサ出力オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するヘキサ出力オプションを設定することができます。

注意

本タブは,ライブラリ用のプロジェクトの場合は表示しません。

備考

よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(ヘキサ出力)]カテゴリにまとめられています。