本タブでは,リンク・フェーズに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
入力ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。  | 
||||
| 
 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。  | 
||||
| 
 [...]ボタンをクリックし,システム・インクルード・パス順設定 ダイアログによる編集  | 
||||
| 
 「ファイル名 (セクション名:アライメント数/セクション属性,シンボル名)」の形式で1行に1つずつ指定します。 「:アライメント数」,「/セクション属性」,「,シンボル名」の部分は省略可能です。 「アライメント数」は,1,2,4,8,16,または32になります。 省略した場合は,書き込み,読み取り,実行,すべての属性が有効になります。 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 %WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。 バイナリ・データ・ファイル名はサブプロパティとして表示します。 なお,本プロパティは,[出力]カテゴリの[出力ファイル形式]プロパティで[リロケータブル・モジュール・ファイル (-FOrm=Relocate)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 ライブラリ生成時に,複数の同じモジュール名を持つ入力ファイルの指定を許可するかどうかを選択します。 リンカのオプション-ALLOW_DUPLICATE_MODULE_NAMEに相当します。 なお,本プロパティは,CC-RX V3.02.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV3.02.00以上を選択した場合に表示します。  | 
||||
出力ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 なお,本プロパティは,[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 なお,本プロパティは,[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)],および[出力]カテゴリの[出力ファイル形式]プロパティで[ユーザ・ライブラリ・ファイル (-FOrm=Library=U)],または[システム・ライブラリ・ファイル (-FOrm=Library=S)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 なお,本プロパティは,[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)],および[出力]カテゴリの[出力ファイル形式]プロパティで[リロケータブル・モジュール・ファイル (-FOrm=Relocate)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 なお,本プロパティは,[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)],および[出力]カテゴリの[出力ファイル形式]プロパティで[ユーザ・ライブラリ・ファイル (-FOrm=Library=U)],または[システム・ライブラリ・ファイル (-FOrm=Library=S)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
| 
 なお,本プロパティは,[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)],および[出力]カテゴリの[出力ファイル形式]プロパティで[リロケータブル・モジュール・ファイル (-FOrm=Relocate)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||
ライブラリ・ジェネレータに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 入力ファイル・ロード時のメモリ使用量を削減するかどうかを選択します。 
 
  | 
||||||||
| 
 複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:23043,23042)。 また,ハイフンを使用して,区間設定を行うこともできます(例:23044-23045,23046-23048)。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[ウォーニング、エラー・メッセージをインフォメーションレベルに変更する]プロパティで[はい (エラー番号指定) (-CHange_message=information=<エラー番号>)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:23043,23042)。 また,ハイフンを使用して,区間設定を行うこともできます(例:23044-23045,23046-23048)。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[インフォメーション、エラー・メッセージをウォーニングレベルに変更する]プロパティで[はい (エラー番号指定) (-CHange_message=warning=<エラー番号>)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 インフォメーション,ウォーニングレベルのエラー番号を指定します。 複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:23043,23042)。 また,ハイフンを使用して,区間設定を行うこともできます(例:23044-23045,23046-23048)。 リンカのオプション-change_messageに相当します。 なお,本プロパティは,[インフォメーション,ウォーニング・メッセージをエラーレベルに変更する]プロパティで[はい (エラー番号指定) (-CHange_message=error=<エラー番号>)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 なお,本プロパティは,[出力]カテゴリの[出力ファイル形式]プロパティで[リロケータブル・モジュール・ファイル (-FOrm=Relocate)]を選択した場合のみ表示します。  | 
||||||||
| 
 バッチファイルを指定する場合は,call命令を使用してください(例:call a.bat)。 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %LibrarianFile% : ライブラリアン処理時の出力ファイルの絶対パスに置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %OutputDir% : 出力フォルダの絶対パスに置換します。 %OutputFile% : 出力ファイルの絶対パスに置換します。 %Program% : 実行中のプログラム・ファイル名の絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 %WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。 先頭行に“#!python”と記述すると,2行目から最終行までの内容をPythonコンソールのスクリプトと判断し,リンク処理前にPythonコンソールで実行します。  | 
||||||||
| 
 バッチファイルを指定する場合は,call命令を使用してください(例:call a.bat)。 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %LibrarianFile% : ライブラリアン処理時の出力ファイルの絶対パスに置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %OutputDir% : 出力フォルダの絶対パスに置換します。 %OutputFile% : 出力ファイルの絶対パスに置換します。 %Program% : 実行中のプログラム・ファイル名の絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 %WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。 先頭行に“#!python”と記述すると,2行目から最終行までの内容をPythonコンソールのスクリプトと判断し,リンク処理後にPythonコンソールで実行します。  | 
||||||||
| 
 その他に追加するライブラリ・ジェネレータのオプションを入力します。 なお,ここで設定したオプションは,ライブラリ・ジェネレータのオプション群の最後に付加されます。 %ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。  | 
||||||||