-r
メッセージを指定したファイルに出力します。
[指定形式]
-r=file
-
省略時解釈
メッセージを標準出力に出力します。
[詳細説明]
指定したファイルが既に存在する場合は,ワーニングを出さずに上書きします。
指定したファイル名がCソース・ファイルやCヘッダ・ファイルの入出力ファイル名と一致する場合は,エラーとなります。
パラメータを省略した場合は,エラーとなります。
[使用例]
>CcnvCA78K0 input.c -o=output.c -r=input.txt