R_ADCn_ScanGroupm_GetResult
ADCn のスキャングループmのAD変換結果を取得します。
[指定形式]
void R_ADCn_ScanGroupm_GetResult ( uint16_t * buffer );
備考
nはユニット番号,mはスキャングループ番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint16_t * buffer;
A/D変換結果を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし