R_DFE_Channelm_Create_UserInit
デジタルフィルタ チャネルnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考
本API関数は,R_DFE_Channelm_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_DFE_Channelm_Create_UserInit ( void );
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]