Everything

R_12ADC_Set_ADChannel

A/D 変換するアナログ電圧の入力端子を設定します。

備考              引数 regester, data に指定された値は、A/D チャネル選択レジスタ A0ADANSA0)または A/D 変換拡張入力コントロールレジスタ(ADEXICR)に設定されます。

 

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"

MD_STATUS    R_12ADC_Set_ADChannel ( ad_sel_regester_t regester, uint16_t data );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

ad_sel_regester_t regester;

設定するレジスタ

SEL_ADANSA0  A/D チャネル選択

                                レジスタ A0ADANSA0

SEL_ADEXICR   A/D 変換拡張入力コントロール

                                レジスタ(ADEXICR

I

uint16_t data;

制御レジスタに設定する値

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正