オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、DALI受信完了割り込みINTSRDLnに対応した割り込み処理r_dalin_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_DALIn_Receiveの引数 rx_num で指定された数以上のデータを受信した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
static void r_dalin_callback_softwareoverrun ( uint16_t rx_data );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
O |
uint16_t rx_data; |
受信したデータ(R_DALIn_Receiveの引数 rx_num で指定された数以上に受信したデータ) |
[戻り値]
なし