Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
シリアル・インタフェース IICA
R_IICAn_Reset
R_IICA
n
_Reset
シリアル・インタフェース
IICA
をリセットします。
[
指定形式
]
void R_IICA
n
_Reset ( void );
備考
n
は、チャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
R_IICAn_Stop
次のトピックスへ
R_IICAn_Set_PowerOff
目次
R_IICAn_Create
R_IICAn_Create_UserInit
r_iican_interrupt
R_IICAn_StopCondition
R_IICAn_Stop
R_IICAn_Reset
R_IICAn_Set_PowerOff
R_IICAn_Master_Send
R_IICAn_Master_Receive
r_iican_callback_master_sendend
r_iican_callback_master_receiveend
r_iican_callback_master_error
R_IICAn_Slave_Send
R_IICAn_Slave_Receive
r_iican_callback_slave_sendend
r_iican_callback_slave_receiveend
r_iican_callback_slave_error
r_iican_callback_getstopcondition
R_IICAn_Set_SnoozeOn
R_IICAn_Set_SnoozeOff
R_IICAn_Set_WakeupOn
R_IICAn_Set_WakeupOff
使用例(マスタ送信)
使用例(スレーブ受信)
使用例(マスタ受信)
使用例(スレーブ送信)