Everything

R_PCLBUZn_Set_PowerOff

クロック出力/ブザー出力制御回路に対するクロック供給を停止します。

備考1.          API 関数の呼び出しにより、クロック出力/ブザー出力制御回路はリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

備考2.          API 関数では、周辺イネーブル・レジスタnRTCENビットを操作することにより、クロック出力/ブザー出力制御回路に対するクロック供給の停止を実現しています。
このため、本API関数の呼び出しを行った際には、RTCENビットを共用しているほかの周辺装置(リアルタイム・クロックなど)に対するクロック供給も停止することになります。

 

[指定形式]

void       R_PCLBUZn_Set_PowerOff ( void );

備考           n は、出力端子を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし