Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
タイマRD
R_TMRDn_Stop
R_TMRD
n
_Stop
16
ビット・タイマ
RD
n
のカウント処理を終了します。
[
指定形式
]
void R_TMRD
n
_Stop ( void );
備考
n
は、チャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
R_TMRDn_Start
次のトピックスへ
R_TMRDn_Set_PowerOff
目次
R_TMR_RDn_Create
R_TMR_RDn_Create_UserInit
r_tmr_rdn_interrupt
R_TMR_RDn_Start
R_TMR_RDn_Stop
R_TMR_RDn_Set_PowerOff
R_TMR_RDn_ForcedOutput_Start
R_TMR_RDn_ForcedOutput_Stop
R_TMR_RDn_Get_PulseWidth
R_TMRDn_Create
R_TMRDn_Create_UserInit
r_tmrdn_interrupt
R_TMRDn_Start
R_TMRDn_Stop
R_TMRDn_Set_PowerOff
R_TMRDn_ForcedOutput_Start
R_TMRDn_ForcedOutput_Stop
R_TMRDn_Get_PulseWidth
R_TMRD_Set_PowerOff
使用例(アウトプットコンペア機能)
使用例(PWMモード(最大3本のPWM出力))