Everything

R_WUTM_Set_PowerOff

16ビット・ウェイクアップ・タイマに対するクロック供給を停止します。

備考              API 関数の呼び出しにより、16ビット・インターバル・タイマはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void       R_WUTM_Set_PowerOff ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし