MCU の動作電力制御状態を変更します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
#include "r_cg_lpc.h"
MD_STATUS R_LPC_ChangeOperatingPowerControl ( operating_mode_t mode );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
operating_mode_t mode; |
動作電力制御状態の種類 HIGH_SPEED :高速動作モード MIDDLE_SPEED :中速動作モード LOW_SPEED :低速動作モード |
[戻り値]
マクロ |
説明 |
MD_OK |
正常終了 |
MD_ERROR1 |
低速動作モードへの変更が異常終了 |
MD_ERROR2 |
中速動作モードへの変更が異常終了 |
MD_ARGERROR |
引数 mode の指定が不正 |