受信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、r_scin_receiveerror_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_scin_callback_receiveerror ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
受信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、r_scin_receiveerror_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_scin_callback_receiveerror ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし