プロジェクト・ツリー パネルで選択したAPI関数ノードに対応した情報(関数情報)の表示,および設定の変更を行います。
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード→API関数ノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択 |
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード→API関数ノードを選択したのち,コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択 |
すでに本パネルがオープンしていた場合,プロジェクト・ツリー パネルのAPI関数ノードを選択することにより,表示内容が該当ノードに対応したものへと切り替わります。 |
プロジェクト・ツリー パネルで選択したAPI関数ノードに関する情報(関数名,関数を使用する,デフォルト名)の表示,および設定の変更を行います。
なお,API関数名は,プロジェクト・ツリー パネルでAPI関数ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を変更する]を選択することにより変更することも可能です。 |
||
周辺機能 パネルの ボタンがクリックされた際,API関数をファイルに出力するか否かを選択します。 |
||
なお,API関数名は,プロジェクト・ツリー パネルでソース・コード・ノードを選択後,コンテキスト・メニューから[名前を元に戻す]を選択することによりデフォルトの名前に戻すことも可能です。 |
||