Everything

can_wup

ican_wup

概要
起床要求の解除
C言語形式
 ER_UINT can_wup ( ID tskid );
 ER_UINT ican_wup ( ID tskid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID

機能
tskidで指定されたタスクにキューイングされている起床要求をすべて解除(起床要求カウンタに0を設定)し,戻り値として解除した起床要求数を返します。
戻り値
マクロ
数値
意味
-
0以上
正常終了(解除した起床要求数)
E_ID
-18
不正ID番号
- tskid < 0
- tskid > VTMAX_TSK
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した。
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからican_wupを発行した場合,および非タスクからcan_wupを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_OBJ
-41
オブジェクト状態エラー
- 対象タスクがDORMANT状態である。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- tskidのタスクが存在しない。