Everything

del_mpf

概要
固定長メモリ・プールの削除
C言語形式
 ER      del_mpf ( ID mpfid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID

機能
本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。
mpfidで指定された固定長メモリ・プールを削除します。
対象固定長メモリ・プールでget_mpfまたはtget_mpfによって待っているタスクがある場合は,そのタスクの待ち状態を解除し,get_mpfまたはtget_mpfの戻り値としてE_DLTを返します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- mpfid≦0
- mpfid > VTMAX_MPF
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_OACV
-27
オブジェクト・アクセス違反
- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- mpfidの固定長メモリ・プールが存在しない。