Everything

get_pri

iget_pri

概要
タスク現在優先度の参照
C言語形式
 ER      get_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
 ER      iget_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID
O
 PRI     *p_tskpri;
現在優先度を格納する領域へのポインタ

機能
tskidで指定されたタスクの現在優先度をp_tskpriで指定された領域に格納します。
備考 現在優先度とベース優先度については,「8.2.2 現在優先度とベース優先度」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- p_tskpri == NULL
E_ID
-18
不正ID番号
- tskid < 0
- tskid > VTMAX_TSK
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した。
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからiget_priを発行した場合,および非タスクからget_priを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(get_priのみ)
- 呼び出しタスクからのp_tskpriが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
E_OBJ
-41
オブジェクト状態エラー
- 対象タスクがDORMANT状態である。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- tskidのタスクが存在しない。