Everything

pget_mpl

ipget_mpl

概要
可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)
C言語形式
 ER      pget_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk );
 ER      ipget_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mplid;
可変長メモリ・プールのID
I
 UINT    blksz;
可変長メモリ・ブロックの要求サイズ(単位:バイト)
O
 VP      *p_blk;
可変長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ

機能
mplidで指定された可変長メモリ・プールからblkszで指定されたサイズの可変長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスをp_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象可変長メモリ・プールから可変長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(要求サイズ分の連続する空き領域が存在しなかった)場合には,可変長メモリ・ブロックの獲得は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
備考1 実際に獲得されるメモリ・ブロックのサイズについては,「9.3.1 可変長メモリ・ブロックのサイズ」を参照してください。
備考2 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。
備考3 獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は,可変長メモリ・プールの生成方法によって異なります。
- システム・コンフィギュレーション・ファイルで生成した場合
獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は1です。アライメント数を4とするには,可変長メモリ・プール情報(variable_memorypool[])メモリ・プール領域に付与するセクション名(mpl_section)に個別のセクション名を指定し,リンク時にそのセクションを4バイト境界アドレスに配置してください。
- cre_mplまたはacre_mplサービスコールで生成した場合
獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は4です。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- blksz == 0
- blkszが獲得可能な最大サイズを超えている。
- p_blk == NULL
E_ID
-18
不正ID番号
- mplid≦0
- mplid > VTMAX_MPL
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからipget_mplを発行した場合,および非タスクからpget_mplを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(pget_mplのみ)
- 呼び出しタスクからのp_blkが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- mplidの可変長メモリ・プールが存在しない。
E_TMOUT
-50
ポーリング失敗