Everything

rcv_mbx

概要
メッセージの受信
C言語形式
 ER      rcv_mbx ( ID mbxid, T_MSG **ppk_msg );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbxid;
メールボックスのID
O
 T_MSG   **ppk_msg;
メッセージの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ

【 TA_MFIFO属性用メッセージT_MSGの構造 】
 typedef struct  {
         VP   *msghead;       /*RI600PX管理領域*/
 } T_MSG;

【 TA_MPRI属性用メッセージT_MSG_PRIの構造 】
 typedef struct  {
         T_MSG   msgque;      /* メッセージヘッダ*/
         PRI     msgpri;      /* メッセージ優先度 */
 } T_MSG_PRI;

機能
mbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信は行わず,自タスクを対象メールボックスの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ受信待ち状態)へと遷移させます。
なお,メッセージ受信待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
メッセージ受信待ち状態の解除操作
戻り値
snd_mbxの発行により,対象メールボックスにメッセージが送信された。
E_OK
isnd_mbxの発行により,対象メールボックスにメッセージが送信された。
E_OK
rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI
irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI
del_mbxの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_DLT

備考 自タスクを対象メールボックスの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,メールボックスの生成時に指定した順(FIFO順または現在優先度順)に行われます。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- ppk_msg == NULL
E_ID
-18
不正ID番号
- mbxid≦0
- mbxid > VTMAX_MBX
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
- 呼び出しタスクからのppk_msgが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- mbxidのメールボックスが存在しない。
E_RLWAI
-49
待ち状態の強制解除
- rel_waiまたはirel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_DLT
-51
待ちオブジェクトの削除
- del_mbxの発行により,待ち状態を強制的に解除された。