Everything

vrst_dtq

概要
データ・キューのリセット
C言語形式
 ER      vrst_dtq ( ID dtqid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      dtqid;
データ・キューのID

機能
dtqidで指定されたデータ・キューをリセットします。
データ・キューに蓄えられていたデータは破棄されます。また,データ送信を待っていたタスクの待ち状態は解除され,そのタスクには戻り値としてEV_RSTが返されます。
備考1 本サービス・コールでは,データ受信を待っていたタスクの待ち状態は解除されません。
備考2 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- dtqid≦0
- dtqid > VTMAX_DTQ
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- dtqidのデータ・キューが存在しない。