Everything

get_mpf

概要
固定長メモリ・ブロックの獲得
C言語形式
 ER      get_mpf ( ID mpfid, VP *p_blk );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID
O
 VP      *p_blk;
固定長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ

機能
mpfidで指定された固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスをp_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(空き固定長メモリ・ブロックが存在しなかった)場合には,固定長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除操作
戻り値
rel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された。
E_OK
irel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された。
E_OK
rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI
irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI
vrst_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールがリセットされた。
EV_RST

備考1 タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順または現在優先度順)に行われます。
備考2 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。
備考3 メモリ・ブロックのアライメント数は1です。これより大きいアライメント数のメモリ・ブロックを獲得したい場合は,以下を守ってください。
- 固定長メモリ・プール情報(memorypool[])のメモリ・プール領域に付与するセクション名(section)を個別のセクションとし,リンク時にそのセクションを目的のアライメント数のアドレスに配置する。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- mpfid≦0
- mpfid>VTMAX_MPF
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_RLWAI
-49
待ち状態の強制解除
- rel_waiまたはirel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
EV_RST
-127
オブジェクト・リセット(vrst_mpf)による待ち解除