Everything

prcv_mbf

概要
メッセージの受信(ポーリング)
C言語形式
 ER_UINT  prcv_mbf ( ID mbfid, VP msg );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbfid;
メッセージ・バッファのID
O
 VP      msg;
メッセージを格納する領域へのポインタ

機能
mbfidで指定されたメッセージ・バッファの状況に応じて,以下の処理を行います。
- メッセージ・バッファにメッセージが格納されている場合
メッセージ・バッファから最古のメッセージを取り出してmsgで指定された領域に格納し,そのメッセージサイズを戻り値として返します。このとき,対象メッセージ・バッファの空き領域は以下の式で算出されるサイズだけ増加します。
 増加サイズ=up4( 戻り値 )+VTSZ_MBFTBL
さらに以下を,送信待ちキューにタスクがなくなるか,メッセージを格納できなくなるまで繰り返します。
- 送信待ちキューにタスクがキューイングされており,キュー先頭のタスクが指定したメッセージのサイズだけの空き領域がある場合は,そのメッセージをメッセージ・バッファに格納します。これにより,該当タスクは,送信待ちキューから外れ,WAITING状態(メッセージ送信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。また,このとき対象メッセージ・バッファの空き領域は以下の式で算出されるサイズだけ減少します。
 減少サイズ=up4(該当タスクが送信したメッセージ・サイズ)+VTSZ_MBFTBL
- メッセージ・バッファにメッセージが格納されておらず,送信待ちキューにタスクがキューイングされている場合
送信待ちキュー先頭のタスクが指定したメッセージをmsgで指定された領域に格納し,そのメッセージサイズを戻り値として返します。これにより,該当タスクは,送信待ちキューから外れ,WAITING状態(メッセージ送信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
なお,この状況は,メッセージ・バッファのサイズが0の場合のみ生じます。
- メッセージ・バッファにメッセージが格納されておらず,送信待ちキューにタスクがキューイングされていない場合
戻り値としてE_TMOUTを返します。
備考 最大メッセージ・サイズ(max_msgsz)は,コンフィギュレーション時に定義します。msgの指す領域のサイズは,最大メッセージ・サイズ以上でなければなりません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_ID
-18
不正ID番号
- mbfid≦0
- mbfid>VTMAX_MBF
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_TMOUT
-50
ポーリング失敗
-
正
正常終了(受信したメッセージのサイズ)