-   
   slp_tsk
  
    -   
  
 ER      slp_tsk ( void );
 自タスクをRUNNING状態からWAITING状態(起床待ち状態)へと遷移させます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,自タスクの起床要求がキューイングされていた(起床要求カウンタ>0)場合には,状態操作処理は行わず,起床要求カウンタから1を減算します。
 
 なお,起床待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した
 | 
  
    |  |  |  |