Everything

tget_mpl

概要
可変長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き)
C言語形式
 ER      tget_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk, TMO tmout );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mplid;
可変長メモリ・プールのID
I
 UINT    blksz;
可変長メモリ・ブロックの要求サイズ(単位:バイト)
O
 VP      *p_blk;
可変長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
I
 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ミリ秒)
TMO_FEVR: 永久待ち
TMO_POL: ポーリング
数値: 待ち時間

機能
mplidで指定された可変長メモリ・プールからblkszで指定されたサイズの可変長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスをp_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象可変長メモリ・プールから可変長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(要求サイズ分の連続する空き領域が存在しなかった)場合には,可変長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除操作
戻り値
rel_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールに要求サイズを満足する可変長メモリ・ブロックが返却された。
E_OK
送信待ちキュー先頭のタスクが,以下のいずれかによって待ち状態を強制的に解除された。
- rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
- irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
- ter_tskの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
- tget_mplのパラメータtmoutで指定された待ち時間が経過した。
E_OK
rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI
irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_RLWAI
vrst_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールがリセットされた。
EV_RST
tmoutで指定された待ち時間が経過した。
E_TMOUT

備考1 実際に獲得されるメモリ・ブロックのサイズについては,「7.3.2 可変長メモリ・ブロックのサイズ」を参照してください。
備考2 自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,FIFO順に行われます。
備考3 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。
備考4 獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は1です。アライメント数を4とするには,可変長メモリ・プール情報(variable_memorypool[])のメモリ・プール領域に付与するセクション名(mpl_section)に個別のセクション名を指定し,リンク時にそのセクションを4バイト境界アドレスに配置してください。
備考5 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“get_mplと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“pget_mplと同等の処理”を実行します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- blksz == 0
- blkszが獲得可能な最大サイズを超えている。
- tmout<-1
- tmout>(0x7FFFFFFF - TIC_NUME)/TIC_DENO
E_ID
-18
不正ID番号
- mplid≦0
- mplid>VTMAX_MPL
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_RLWAI
-49
待ち状態の強制解除
- rel_waiまたはirel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。
E_TMOUT
-50
待ち時間が経過した,またはポーリング失敗
EV_RST
-127
オブジェクト・リセット(vrst_mpl)による待ち解除