Everything

13.3.2 優先度情報

優先度情報では,
といった項目を定義します。
なお,優先度情報として定義可能な数は,0~1個に限られます。
以下に,優先度情報の記述形式を示します。
 
 [MAX_PRI ( maxtpri );]

以下に,優先度情報で記述する項目について示します。
1 ) 優先度範囲maxtpri
タスクの優先度範囲(初期優先度itskpriの最大値,またはchg_priを発行する際に指定する優先度の最大値)を指定します。
なお,maxtpriとして指定可能な値は,“1~15”に限られます。
備考 本情報の定義を省略した場合,タスクの優先度範囲は,“15”となります。