Everything

tsnd_dtq

概要
データの送信(タイムアウト付き)
C言語形式
 ER      tsnd_dtq ( ID dtqid, VP_INT data, TMO tmout );
 
アセンブリ言語形式
 MOVW    DE, !LOWW(_data+0x00002)
 MOVW    BC, !LOWW(_data)
 MOVW    AX, #tmout_hi
 PUSH    AX
 MOVW    AX, #tmout_lo
 PUSH    AX
 MOV     A,  #dtqid
 CALL    !!_tsnd_dtq
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      dtqid;
データ・キューのID
I
 VP_INT  data;
送信するデータ
I
 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ティック)
TMO_FEVR: 永久待ち
TMO_POL: ポーリング
数値: 待ち時間

機能
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域にdataで指定されたデータを書き込みます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,データの書き込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(データ送信待ち状態)へと遷移させます。
なお,データ送信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ送信待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
データ送信待ち状態の解除操作
エラー・コード
rcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
E_OK
prcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
E_OK
trcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
E_OK
rel_waiの発行により,データ送信待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,データ送信待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
tmoutで指定された待ち時間が経過した
E_TMOUT

また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
備考1 データを対象データ・キューのデータ・キュー領域に書き込む際の書き込み方法は,データの送信要求を行った順に行われます。
備考2 自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順)に行われます。
備考3 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“snd_dtqと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“psnd_dtq,ipsnd_dtqと同等の処理”を実行します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,データ送信待ち状態を強制的に解除された
E_TMOUT
-50
待ち時間が経過した