Everything

プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。
図A-2  プロジェクト・ツリー パネル
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択
[各エリアの説明]
1 ) プロジェクト・ツリー エリア
プロジェクトの構成要素を以下のノードでツリー表示します。
ノード
説明
RI850V4(リアルタイムOS)
(“リアルタイムOSノード”と呼びます。)
使用するリアルタイムOSです。
xxx.cfg
システム・コンフィギュレーション・ファイルです。
リアルタイムOS生成ファイル
(“リアルタイムOS生成ファイル・ノード”と呼びます。)
システム・コンフィギュレーション・ファイル追加時に作成されるノードで,以下の情報ファイルが直下に表示されます。
- システム情報テーブル・ファイル(sit.s)
- システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)
- エントリ・ファイル(entry.s)
本ノード,および本ノードに表示されているファイルを直接削除することはできません。
システム・コンフィギュレーション・ファイルをプロジェクトから外した場合,本ノード,および本ノードに表示されているファイルは表示されなくなります。
リアルタイムOS関連ファイル
(“リアルタイムOS関連ファイル・ノード”と呼びます。)
以下の情報ファイルが直下に表示されます。
- トレース情報ファイル(trcinf.c)
本ノード,および本ノードに表示されているファイルを削除することはできません。