Everything

17.5.10 割り込みハンドラ情報

割り込みハンドラ情報では,
といった項目を個々の割り込みハンドラに対して定義します。
なお,割り込みハンドラ情報として定義可能な数は,1つの例外コードに対して1個に限られます。
以下に,割り込みハンドラ情報の記述形式を示します。
 
 DEF_INH ( inhno, { inhatr, inthdr } );

以下に,割り込みハンドラ情報で記述する項目について示します。
1 ) 例外コードinhno
割り込みハンドラを登録するEIレベル・マスカブル割り込みに対応した例外コードを指定します。
なお,inhnoとして指定可能な値は,デバイス・ファイルで規定されている割り込み要因名,または0x1000~基本情報で指定した最大例外コードに限られます。
備考 inhnoに“割り込み要因名”を指定した場合,CF850V4の起動オプションとして-cpu△nameの指定が必須となります。
2 ) 属性(記述言語)inhatr
割り込みハンドラの属性(記述言語)を指定します。
なお,inhatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか”に限られます。
TA_HLNG: C言語
TA_ASM: アセンブリ言語
3 ) 起動アドレスinthdr
割り込みハンドラの起動アドレスを指定します。
なお,inthdrとして指定可能な値は“0x0~0xfffffffeの2バイト境界値,またはシンボル名”に限られます。
備考 割り込みハンドラを以下のように記述した場合,inthdrに指定するシンボル名はfunc_intになります。
 #include        <kernel.h>
 #include        <kernel_id.h>
 
 void
 func_int ( void )
 {
         ............
         ............
 
         return;
 }