17.4 システム情報
システム・コンフィギュレーション・ファイルに記述するシステム情報の記述形式を以下に示します。
ただし,表記中のゴシック書体は予約語であることを,イタリック書体はユーザが該当する数値,シンボル名,キーワードを記述する部分であることを表しています。
また,“[ ]”で囲まれた項目は,省略可能な項目であることを表しています。
なお,RIシリーズ情報として定義可能な数は,1個に限られます。
RI_SERIES ( rtos_nam, rtos_ver );
|
以下に,RIシリーズ情報で記述する項目について示します。
リアルタイムOSの名前(リアルタイムOS名)を指定します。
なお,
rtos_namとして指定可能な値は“RI850V4”に限られます。
リアルタイムOSのバージョン番号を指定します。
なお,
rtos_verとして指定可能な値は“V2
xx”に限られます。
備考
xxとして指定可能な値は00~99に限られます。
なお,RI850V4のバージョン番号が“V2.01.23”の場合,
rtos_verに指定する値はV201になります。