-
can_act
ican_act
-
ER_UINT can_act ( ID tskid );
ER_UINT ican_act ( ID tskid );
|
tskidで指定されたタスクにキューイングされている起動要求をすべて解除(起動要求カウンタに0x0を設定)します。
なお,正常終了時は戻り値として本サービス・コールの発行により解除した起動要求数を返します。
備考 本サービス・コールでは,状態操作処理は行わず,起動要求カウンタの設定処理のみを行います。
したがって,READY状態などからDORMANT状態に遷移することはありません。
|
|
|
|
|
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際, tskidにTSK_SELFを指定した
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|