Everything

ref_mpf

iref_mpf

概要
固定長メモリ・プール詳細情報の参照
C言語形式
 

 ER      ref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
 ER      iref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID
O
 T_RMPF  *pk_rmpf;
固定長メモリ・プール詳細情報を格納する領域へのポインタ

【 固定長メモリ・プール詳細情報T_RMPFの構造 】
 typedef struct  t_rmpf {
         ID      wtskid;         /*待ちタスクの有無*/
         UH      RFU;            /*システム予約領域*/
         UINT    fblkcnt;        /*空き固定長メモリ・ブロックの総数*/
         ATR     mpfatr;         /*属性*/
         ID      memid;          /*システム予約領域*/
 } T_RMPF;

機能
mpfidで指定された固定長メモリ・プールの固定長メモリ・プール詳細情報(待ちタスクの有無,空き固定長メモリ・ブロックの総数など)をpk_rmpfで指定された領域に格納します。
備考 固定長メモリ・プール詳細情報T_RMPFについての詳細は,「15.2.9 固定長メモリ・プール詳細情報」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- mpfid≦0x0
- mpfid>生成されている固定長メモリ・プールの最大ID
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象固定長メモリ・プールが生成されていない