Everything

snd_mbx

isnd_mbx

概要
メッセージの送信
C言語形式
 ER      snd_mbx ( ID mbxid, T_MSG *pk_msg );
 ER      isnd_mbx ( ID mbxid, T_MSG *pk_msg );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbxid;
メールボックスのID
I
 T_MSG   *pk_msg;
メッセージを格納した領域へのポインタ

【 TA_MFIFO属性用メッセージT_MSGの構造 】
 typedef struct  t_msg {
         struct  t_msg   *msgnext;       /*システム予約領域*/
 } T_MSG;

【 TA_MPRI属性用メッセージT_MSG_PRIの構造 】
 typedef struct  t_msg_pri {
         struct  t_msg   msgque;         /*システム予約領域*/
         PRI     msgpri;                 /*優先度*/
         UH      RFU;                    /*システム予約領域*/
 } T_MSG_PRI;

機能
mbxidで指定されたメールボックスにpk_msgで指定されたメッセージを送信します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,メッセージの送信(メッセージのキューイング処理)は行わず,該当タスクにメッセージを渡します。これにより,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(メッセージ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
備考1 メッセージを対象メールボックスの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
備考2 RI850V4のメールボックスは,メッセージの先頭アドレスを受信側処理プログラムに渡すだけであり,メッセージの内容が他領域にコピーされるわけではありません。したがって,本サービス・コールの発行後であってもメッセージの内容を書き換えることができます。
備考3 メッセージT_MSG,T_MSG_PRIについての詳細は,「15.2.6 メッセージ」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
優先度の指定が不正である
- msgpri≦0x0
- msgpri>最大メッセージ優先度
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- mbxid≦0x0
- mbxid>生成されているメールボックスの最大ID
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象メールボックスが生成されていない