Everything

unl_mtx

概要
ミューテックスのロック解除
C言語形式
 ER      unl_mtx ( ID mtxid );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mtxid;
ミューテックスのID

機能
mtxidで指定されたミューテックスのロック状態を解除します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象ミューテックスの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,ミューテックスのロック解除処理後,ただちに該当タスク(待ちキューの先頭タスク)によるミューテックスのロック処理が行われます。
このとき,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(ミューテックス待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
備考 ミューテックスのロック解除が可能なタスクは“対象ミューテックスをロックしたタスク”に限られます。このため,自タスクがロックしていないミューテックスに対して本サービス・コールを発行した場合には,何も処理は行わず,戻り値としてE_ILUSEを返します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- mtxid≦0x0
- mtxid>生成されているミューテックスの最大ID
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_ILUSE
-28
サービス・コールの使用方法が不正である
- すでにロック状態が解除されている
- ロック状態へと遷移させたのは他タスクである
E_NOEXS
-42
対象ミューテックスが生成されていない