本ソフトウェアはLLVM及びProtocol Buffersを利用しています。
・LLVM は University of Illinois at Urbana-Champaign が著作権を有します。
・Protocol Buffers は Google Inc. が著作権を有します。
・ANTLRはThe ANTLR Projectが著作権を有します。
その他のソフトウェア構成物はルネサスエレクトロニクス株式会社が著作権を有します。