Everything

 

-g_line 【V1.05.00以降】


最適化時にソース・デバッグ用の情報を強化します。

[指定形式]

-g_line

 

-

省略時解釈

最適化時にソース・デバッグ用の情報を強化しません。

[詳細説明]

-

-g オプションと同時に指定した場合にのみ有効となります。

-

最適化を行った場合に,デバッグ時により正確にソースレベルのステップ実行を行うことができるように,デバッグ情報を強化します。

-

デバッグ情報量が増加し,ステップ実行が遅くなる可能性があります。

[使用例]

-

出力ファイル中の,ソース・デバッグ用の情報を強化して出力します。

>ccrh -g -g_line main.c