Everything

 

-Xmulti_level


マルチコア用プログラムの生成を指定します。

[指定形式]

-Xmulti_level=level

 

-

省略時解釈

シングルコア用プログラムを生成します。

[詳細説明]

-

指定したコア用のプログラムを生成します。

-

levelに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。

0

シングルコア用プログラムを生成します。

プログラム中の#pragma pmodule指定は無視します。

1

マルチコア用プログラムを生成します。

プログラム中の#pragma pmodule指定は有効となります。

[使用例]

-

マルチコア用プログラムを生成します。

>ccrh -Xmulti_level=1 -Xcommon=rh850 file1.c file2.c