Everything

 

@


サブコマンド・ファイルを指定します。

[指定形式]

@file

 

-

省略時解釈

コマンド・ラインで指定したオプション,およびファイル名のみを認識します。

[詳細説明]

-

fileをサブコマンド・ファイルとして扱います。

-

fileが存在しない場合は,エラーとなります。

-

fileを省略した場合は,エラーとなります。

-

サブコマンド・ファイルについての詳細は,「2.4.2 サブコマンド・ファイルの使用方法」を参照してください。

[使用例]

-

command.txtをサブコマンド・ファイルとして扱います。

>ccrh @command.txt -Xcommon=rh850