Everything
2.6.3 依存関係

以下のオプションは,ほかの特定のオプションにより動作が変わります。

-Xpreprocess

-Pオプションと同時に指定しない場合,無効となります。

このとき,警告を出力しません。

-o

-P/-S/-cオプションと同時に指定した場合,生成ファイルの種別は,それぞれプリプロセス処理済みファイル/アセンブリ・ソース・ファイル/オブジェクト・ファイルとなります。

-g

-Oオプションと同時に指定した場合,デバッグ情報が正しくないことがあります。

-Oinline

-Xmerge_filesオプションと同時に指定した場合,ファイル間インライン展開を行う場合があります。