Everything

SDATA


シンボル名の外部データが sdata 再配置属性,または sbss 再配置属性のセクションに割り当てられているとみなし,命令展開を行いません。

[指定形式]

[△]$[△]SDATA[△]シンボル名[△][;コメント]

[機能]

-

シンボル名の外部データが,sdata 再配置属性,または sbss 再配置属性のセクションに割り当てられているとみなし,そのデータを参照する命令に対して命令展開を行いません。