Everything
5.3.3 ファイル入力制御命令

ファイル入力制御命令を用いることにより,アセンブリ・ソース・ファイル,またはバイナリ・ファイルを,指定した位置に取り込むことができます。

ファイル入力制御命令には,次のものがあります。

表 5.17

ファイル入力制御命令

制御命令

概要

INCLUDE

ほかのソース・モジュール・ファイルの一連のステートメントを引用

BINCLUDE

バイナリ・ファイルの入力