Everything

ELSE


絶対値式/シンボルによる制御をします。

[指定形式]

[△]$[△]ELSE[△]絶対値式[△][;コメント]

[機能]

-

IFDEF制御命令においてスイッチ名が定義されていない場合,IF制御命令,またはELSEIF制御命令において絶対値式が偽(=0)に評価された場合,あるいはIFN制御命令,ELSEIFN制御命令において絶対値式が真(≠0)に評価された場合,本制御命令と本制御命令に対応するENDIF制御命令.とで囲まれる文の並び(ブロック)をアセンブルします。

[用途]

-

ソース・モジュールを大幅に変更することなく,アセンブル対象となるソース・ステートメントを変更することができます。

-

ソース・モジュール中に,プログラム開発中にのみ必要となるデバッグ文などを記述した場合,そのデバッグ文を機械語に変換する/しないを条件付きアセンブルのスイッチ設定により選択することができます。