Everything

memcpy


メモリ・コピーを行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

void *memcpy(void *out, const void *in, size_t n);

[戻り値]

outの値を返します。コピー元とコピー先の領域が重なっている場合,その動作は不定です。

[詳細説明]

nバイト分をinの指すオブジェクトからoutの指すオブジェクトへコピーします。