Everything

-MM【V1.01.00以降】


入力したCソース・ファイルに対してヘッダ・ファイル依存関係ファイル出力のみ実行します。

[指定形式]

-MM

 

-

省略時解釈

依存関係の解析は行わず,処理を継続します。ヘッダ・ファイル依存関係ファイルは出力しません。

[詳細説明]

-

入力ファイルに対し,ヘッダ・ファイル依存関係の解析のみ実行し,結果をファイルに出力します。

-

出力するファイル名は入力ファイル名の拡張子をdepに置き換えたものとなります。

-

-oオプションと同時に指定することで,出力ファイル名を指定できます。

-

オプション-Mと-MMを同時に使用する場合はエラーとなります。

[使用例]

ccrl test.c -cpu=S3 -MM

-

<Cソース>

<test1.h>
#include "test2.h"
<test2.h>
// 空

<test.c>
#include <stdio.h>
#include "test1.h"

-

<出力ファイル>

test.obj: test.c
test.obj: test1.h
test.obj: test2.h

注意 1.

パスを含めた出力となる場合があります。

注意 2.

出力ファイル例は一部のみ記載しています。実際は依存関係のある全てのファイルが出力されます。

[備考]

-

出力対象のヘッダ・ファイルは以下2種類です。

-

オプション-preincludeでインクルードしたファイル

-

#include "ファイル名"でインクルードしたファイル

-

「#include <ファイル名>でインクルードしたファイル」を出力しません。