アセンブラ,および最適化リンカが使用するデバイス・ファイルを指定します。
[指定形式]
デバイス・ファイルをアセンブラ,および最適化リンカに渡しません。
[詳細説明]
- | アセンブラ,および最適化リンカが使用するデバイス・ファイルfileを指定します。 |
- | コンパイル時に本オプションを指定しない場合は,アセンブラ,または最適化リンカでエラーとなることがあります。 |
[使用例]
- | アセンブラ,および最適化リンカが使用するデバイス・ファイルDR5F100PJ.DVFを指定します。 |
>ccrl -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|