項の値がミラー元領域の範囲内にある場合は,ミラー先領域アドレスの項の下位16ビットを求めます。
項の値がミラー元領域の範囲内にある場合は,ミラー先領域アドレスの32ビット中,下位16ビット値を返します。
項の値がミラー元領域の範囲外である場合は,アブソリュート項(5.1.14 演算の制限を参照してください)であればLOWWと同じ値を返します。リロケータブル項であればリンク時にエラーとなります。
演算対象となる式0x00001000がミラー元領域の範囲内にある場合,0x00001000をミラー先アドレス(グループAのRL78であれば0x000F9000,グループBまたはCのRL78であれば0x000F1000)に変換し,下位16ビット値(グループAのRL78であれば0x9000,グループBまたはCのRL78であれば0x1000)が,MOVW命令実行によりAXレジスタにロードします。(グループについては 表 1.1 グループ表記の説明を参照してください。) |